This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS541:安全文档,故障时保证低输出

Guru**** 2649395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076533/sn74hcs541-safety-documentation-guaranteed-low-output-under-failure

部件号:SN74HCS541
“线程:ABS”中讨论的其它部件

你(们)好

我的客户有一个工业用电机控制应用程序,他们必须在该应用程序中实施一项称为“安全扭矩关闭”的安全功能。

他们正在寻找一个缓冲区,在该缓冲区中,他们可以保证设备出现故障/损坏时输出将会很低。

这将确保 驱动 电机 H 桥的 PWM 信号在设备发生故障时得到保证。

你有什么办法解决这个问题吗?

我们是否有可能有帮助的逻辑功能安全文档?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    我们不提供任何具有保证故障状态的逻辑设备。 我也从未在市场上看到过这样的情况。 我们只保证在建议的工作条件下运行。

    [引用 userid="14564" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076533/sn74hcs541-safety-documentation-guaranturantice-low-output-under failure"],这将确保 驱动 电机 H 桥的 PWM 信号在设备发生故障时得到保证。

    他们希望如何检测设备故障,以及他们希望哪台设备出现故障? 什么是失败? 预期会如何失败? 来自什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃利斯

    感谢您的快速回复。 对于"安全扭矩关闭",有特定要求,这意味着您必须证明即使一台设备发生故障,此功能仍能正常工作。  

    这是一个特殊的问题 ,设计电路可能很有挑战性。

    您可能需要在设计中引入一些冗余。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="14564" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076533/sn74hcs541-safety-documentation-guaranturantice-low-output-under-failure/3984789#3984789"],您可能需要在设计中引入一些冗余。

    我同意,但这不会消除所有可能的问题。 例如,如果设备从 VCC 对 GND 短路而出现故障,则其整个系统将被终止。

    根据我的经验,逻辑设备故障是由误用(我们通常称之为 EOS 或电气过压)引起的-超过了 ABS 最大值表中的值。 我建议他们专注于避免特定的故障情况,然后专注于他们无法避免的情况。

    如果我们更详细地了解了它们所期望的故障模式——例如,意外地将600V 连接到输出——那么我可以提供更多详细信息,说明在这种情况下,我希望设备能做些什么。

    根据目前的提议,我不可能提供任何有用的反馈。