This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:温度

Guru**** 2516370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076609/sn74avc2t244-temperature

部件号:SN74AVC2T244

您好,

你好。 常见问题解答注意到(https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716186/faq-what-is-the-maximum-junction-temperature-tjmax-for-a-device)

这是一个“最高”温度,但不表示它是损坏限制还是正常性能的最大温度。 客户对性能限制感兴趣,特别是对损坏限制感兴趣。

e2e.ti.com/.../sn74avc2t244-thermal-charateristics

上述链接可以帮助客户预测温度,但他所要求的是温度能承受的温度。

他正在寻找允许的接线温度,以便零件正常工作。 通常有一个限值,该零件的正常功能低于此限值,然后是另一个限值,该零件将受到不可修复的损坏。

在这两种情况下,它可能会降低性能,但不会停止运行。 第一个链接提供了绝对最大 Tj 的数值,但从链接和数据表中不清楚这是*Damage 阈值*还是*operational 阈值。*他假设它是损坏,因为它是最大存储温度,即与使用时的部件性能无关。

如果它们相同,他希望澄清,如果工作温度限制较低,他想知道什么是*该*温度。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    这些温度是我们测试的设备的全部功能。 只要您不跳过或跳过这些内容,您的设备就能正常工作。