This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ABT823:垂直导联高度

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081643/sn54abt823-vertical-lead-height

部件号:SN54ABT823

大家好,团队

28引脚 LCCC 封装的导线高度是多少? 数据表尺寸显示其总高度,但导联从底部到顶部的尺寸是多少?

下面 是一份附件,以供澄清。

e2e.ti.com/.../LCCC-Chip-Carrier-Vertical-Lead-Height-_2800_1_2900_.pdf

提前感谢!

此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    我正在 咨询我们的包装专家, 只要我掌握了您需要的信息,我就会尽快与您联系。

    谢谢,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian,

    感谢您的关注。 我们期待您的最新消息!


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    28引脚 LCCC 封装的导线垂直高度 为0.72mm。

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian,

    感谢您的更新。 设备的步进文件显示的标称高度似乎为.040英寸(1.02毫米)。 准确地说,您的回答是否可以低至0.72毫米(0.028英寸)? 换言之,高度可以在0.028英寸到0.040英寸之间的任何位置? 只是想确认。 我们已经测量了大约0.034英寸的几个值。


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    步进文件并非总是与实际设备相同。 请允许我咨询包装团队,确认高度是否在0.72毫米至1.02毫米范围内。  

    此致,

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian,

    我知道3D 模型是否与设备不直接相同。 但是,我是否可以要求对高度测量公差采取后续行动?


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    包装团队目前正在研究这一问题。 我收到这些信息后,就会回复此帖子。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sebastian,

    只是想看看我们的包装团队是否有更新? 谢谢!


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    他们目前仍在研究这一问题。 我对此表示歉意。 我会在收到信息后立即更新您的信息。

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sebastian,

    不用担心。 我们将等待更新。 谢谢!


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    最小和最大导联高度为0.62 - 1.17mm。  

    此致,

    塞巴斯蒂安