This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:1线线路电平转换器

Guru**** 2864490 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, TXS0102, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080810/lsf0102-level-translator-for-1-wire-lines

部件号:LSF0102
“线程”中讨论的其它部件:PCA9306TXS0102TXS0101

大家好,我必须在单线总线上进行从3.3V 到5V 的电平转换(主板上有两条1线)。

我发现了几个看起来合适的部件,我希望确保我做出正确的选择。

我认为 LSF0102应该是好的,否则 TXS0102E 似乎也是一个可能的选择。 我也考虑过 PCA9306,即使它是针对 I2C 的,我认为它也应该起作用,这是正确的吗?

使用  LSF0102 执行此功能是否正常?  还是有更好的选择?

谢谢,

密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,密海

    是的,这些设备可以支持高达5 V 的双向漏极开路转换。如果这是单线总线的工作方式,那么我在使用上述3种设备中的任何一种都看不到问题。 如果您计划使用自己的部署,我推荐使用 LSF0102。 TXS0102将具有内部10K 扩展,并且不需要在线路上进行外部扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦,非常感谢您的快速响应。

    这种情况有点复杂,因为客户还需要在“转换”端支持3.3V。

    因此,设备必须连接到微控制器一侧(A 侧)的3.3V,并在“转换”一侧(B 侧)支持5V 和3.3V。

    我更详细地了解了 LSF0102,要求 B 侧的 A 电压比 A 侧高大约1V。

    是否有一个设备(来自上述三个选项或其他选项)可以支持此功能?  据我了解 ,TXS0102 还支持 VCCA=VCCB 的操作?  最好是进行外部引体向上,但我们也可以考虑采用内部引体向上的解决方案。

    谢谢,

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 要求两个 VREF 电压不相同。 如果您有5 V 电源,也可以将其用于3.3 V 数据。

    但对于低速信号,使用 LSF 有一种更简单的方法:A1/B1处的数据(两侧都有上拉电阻器),保持 Vref_A/B 打开,并将 EN 直接连接到最低的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢你的回答,你写道“LSF 只要求两个 VREF 电压不同”,但问题是——正如我在上面所写的——我们也可能会遇到两个 VREF 电压相同(3.3V)的情况。  

    此外,您提到的第二点 “将 EN 连接到最低的电源。”  如果双方都有3.3V 电压,我认为这是行不通的,这是正确的吗?

    谢谢,

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 B 电源电压不高于3.3 V,则无法将其连接至 Vref_B

    只有在使用 Vref 引脚时,该限制才适用。 如果您保持 Vref 引脚打开并将 EN 直接连接到3.3 V 电源,则所有信号都可以低至3.3 V (但开关电容更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已将设备更新为 TXS0101,因为这台设备还应该在两侧使用相同的电压来支持机箱,而且使用起来似乎更简单。  如果我们需要较小的上拉,我们将在内部10K 的同时增加外部上拉。

     我认为这对这项申请应该是有效的,请你确认吗?

    谢谢,

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!