This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:通电/断电正时和波形

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081565/sn74lvc4245a-power-up-down-timing-and-waveform

部件号:SN74LVC4245A
“Thread: TestSN74LX8T245”中讨论的其它部件

你好,团队

客户在 DSP 和门驱动器之间使用 SN74LVC4245A,他们想知道加电/断电时间和波形,但数据表中似乎没有包括该值,我们是否有相对测试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,肖芬,

    这些设备没有电源排序要求。 我还可以在 SN74LXC8T245中推荐一款更好的新设备。 该设备将为他们提供性能改进,并具有丰富的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    感谢您的回复,但我们发现数据表中还有另一个棘手问题。 SN74LVC4245A VCCA 的电源为5V,但对于测试电路,如下图所示,输出控制使用3V。 出什么问题了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该页上出现的“1.5 V”和“3 V”都应为“VCC/2”和“VCC”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,肖芬,

    克莱门斯提到,这张照片试图传达 VCC/2和 VCC。 此图像更适合 B 端口。 我将记录此信息,以便将来可以更新。