This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:Vik 技术规格咨询

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081872/sn74ahc595-vik-spec-consult

部件号:SN74AHC595

大家好,团队

客户正在咨询 Vik 的确切价值。 请在这里帮助我们。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    这是 CMOS 设备,因此 Vik 不适用于此设备。 本设备的输入锁模二极管不能超过-20mA,否则会损坏设备。 具有-20mA IIK (输入钳电流)的典型输入电压 VI 约为-3.2V。  

    此致,

    塞巴斯蒂安