This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:数据表说明中的差异

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123, SN74LV221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081067/sn74lv123a-differences-in-data-sheet-description

部件号:SN74LV123A
“线程”中讨论的其它部件: SN74LVC1G123SN74LV221A

SN74LV123A 数据表说明中的差异

你好,员工

我正在调查数据海中有关不使用 Rext/Cext 时终端处理方法的信息,内容有差异。

前代设计人员在设计时参考了 SCLS393O 数据表。
第5页注释5:
未使用的 ext / ext 端子应保持未连接状态。
设备的所有剩余未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 以确保
设备操作正常。 请参阅 TI 应用报告,慢速或浮动 CMOS 输入的影响,文献编号 SCBA004。

近年来,设计人员根据 SCLS393Q 数据表进行了设计。
第5页(1)
设备的所有未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 位置,以确保设备正常运行。 请参阅 TI 应用报告,
慢速或浮动 CMOS 输入的影响,SCBA004。


SCLS393O 数据表指出,ext 为 Open,
SCLS393Q 数据表未描述 Rext/Cext 终端处理方法,所有未使用的终端都有 Vcc 或 GND。

问题1:
如果您当前正在设计,如何处理使用中的下一个/下一个中未使用的终端?

问题2:
SCLS393Q 数据表为何未描述未使用的 Rext/Cext 终端处理?


此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部接线端子(针脚6或14)连接到接地;外部接线端子/外部接线端子(针脚7或15)是模拟输入。 该脚注仅适用于数字输入。

    为了防止模拟输入浮动,您只需将其短接至相应的文字针脚。

    无论如何,处理未使用输入的 SN74LV123A 的最简单方法是将其替换为 SN74LVC1G123。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉迪施·桑

    感谢您的及时回复。
    E2E 有类似的问题和不同的答案,因此请再次检查。

    问题是 SN74LV123A、我认为以下是 SN74AHC123的功能块图。
    在此功能方框图中,认为除非 CLR = GND 和 Rext/Cext 打开,或者 CLR = GND 和 Rext/cex = VCC (使用或电阻器向上拉至 VCC),否则无法执行数据表中的操作。

    此外,在同一功能设备 SN74LV221A 上,e2e 上的同一问题也得到了如下回答。
    这与您的答案不一致。

    e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-terminate-an-unused-channel-of-a-monostable-multivibrator-one-shot

    此外,查看下面 SN74LV123A 的图7输入和输出三进制图,当 CLR 从“高”更改为“低”时,将强制将“下/下”设置为“高”。
    因此,可以考虑与上述功能方框图类似的操作。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,咖啡吧,

    从当前数据表中的修订表:

    您可以看到数据表的格式更改和添加从修订版 O 到修订版 Q 有很多。在转换为新格式时,原始数据表中的“注5”似乎丢失了,并被大多数 CMOS 中使用的更通用的语句所取代 逻辑数据表。 我将在勘误表中标记此项,以进行修复。

    Clemens 正确,外接/外接引脚是模拟输入,因此不需要端接, 但是,我们确实建议按照常见问题解答中的说明在 VCC 处终止,因为如果电压超过比较器的内部阈值,它可以防止浮动节点导致内部波动/振荡。 这些更改不会对设备造成损坏,但会导致一些额外的噪音和功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃利斯·桑

    感谢您的评论。

    Rext / Cext 针脚需要 VCC 处理,以防止由于噪声接近比较器阈值而产生振荡。
    我理解如上。

    在上一个答案中,对接地的连接进行了注释,但最好是接通 Vcc。
    我理解如上。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,咖啡吧,

    是的,我相信你的理解是正确的。

    如果这解决了您的问题,请单击相应帖子上的绿色“这解决了我的问题”按钮。