This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:发生什么事了#39

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081909/sn74avc32t245-what-s-happening

部件号:SN74AVC32T245
“线程”中讨论的其它部件:SN74AVC16T245

我在购买该芯片时遇到了很多麻烦,直到2023年3月,才会有新的库存。

这种短缺是否有任何技术原因?

它是否会过时?

我是否应该更好地获得 新版本的 PCB 并更换该组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗萨诺,您好!

    除了供应限制所有制造商在这段时间内都面临的技术问题之外,没有其他技术问题。 此设备不会过时。 是否更换 PCB 取决于您。 如果您最终选择了这条路由,则必须使用多个 IC (SN74AVC16T245)来支持32个通道。 我建议选择 TI 商店有大量供应的设备,以确保新版本不会出现同样的问题。

    您也可以按照 此常见问题获得补货通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,尽管我仍然不明白为什么 TI 会在1年内如此晚地安排下一批产品。 这与所有 AVC 系列都是一样的,因此,新设计意味着我们必须对该芯片进行更多的更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,拉萨诺,

    这是一个逻辑器件技术问题的论坛,因此我无法真正帮助解决供应问题。 我建议客户 为此提供支持 ,他们可能会为您提供有关此主题的更好的答案。