This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VIH 和 VIL 阈值说明

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081689/txs0102-vih-and-vil-threshold-clarification

部件号:TXS0102

大家好,团队

从数据表中可以看出,VIH 的最小值为 VCCI-端口为0.2伏,VCCI-B 端口为0.4伏。

这意味着,如果我们以这样的方式配置了设备:VCCA 为1.8V,VCCB 为3.3V,数据方向为 B 至 A,那么这是否意味着 VHmin =3.3–0.4 = 2.9V? 这意味着电压摆动必须非常接近电源电压。  

我是否正确理解了数据表?

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还忘了问我们是否有 TXS0102的 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 未缓冲。 对于低于 VCCA 的信号电压,TXS 充当模拟开关,即 A 和 B 针脚直接连接。 (对于高于 VCCA 的电压,开关打开,上拉电阻器决定输出电压。)

    所有信号都有上拉电阻器,不允许下拉电阻器,因此它们将进入电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jacob,

    下面 一个涵盖此主题的常见问题解答。 遗憾的是,我们没有该设备的 SPICE 模型。