This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC16244:需要 ESD CDM 信息

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080758/sn74ahc16244-need-esd-cdm-information

部件号:SN74AHC16244
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户正在寻找 用于 SN74AHC16244DGGR 设备的 ESD CDM 信息 。 我查看了数据表,但我唯一能得到的信息是 HBM。

您能帮您解决这个问题吗?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    遗憾的是,我们没有此设备的这些信息存档。 我可以提交一份请求,将该信息反馈给您,但 ESD 测试需要很长时间,大约需要16周时间。 您对此仍感兴趣吗?

    此致,

    塞巴斯蒂安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    感谢您的回复。

    16周太长了。 完成后是否可以将此信息添加到数据表中?

    此致,
    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我将继续提交 ESD 数据请求。 数据表将在收到测试数据后进行更新。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞 巴斯蒂安,你

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    马文