This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G374:当 QE 从 H 更改为 L 时,Q 的状态是什么?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081019/sn74lvc1g374-what-is-the-state-of-q-when-qe-change-from-h-to-l

部件号:SN74LVC1G374

你好,团队

开始时,QE 输入 H 和 CLK 也是高。   Q 输出 Z 吗?

那么 ,当 QE 从 H 更改为 L 且 CLK 保持 H 输出时,Q 输出是什么?  客户认为 Q 的输出 将保持在 Z,但  有时会输出 L 级。这是否正常?  

示意图和波形 如下所示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通电后,初始内部状态随机为 H 或 L。 请参阅 [FAQ]锁定设备的默认输出是什么? (翻转式挡板,闩锁,寄存器)

    当/OE 输入过低时,Q 将输出内部状态,H 或 L

    获得已知输出状态的唯一方法是使用 D 和 CLK 进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ladisch

    感谢您的分享

    因此,Q 输出 Q 标记为红色表示 Q 输出内部状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表条目表示输出没有变化。 这是误导性的,因为将/OE 拖低确实会改变它。

    无论如何,闩锁始终处于高位或低位。 使用/OE,可以防止输出引脚上显示该状态,但内部状态仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ladisch