This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G14:最大 工作接线温度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081271/sn74aup2g14-max-operating-junction-temperature

部件号:SN74AUP2G14

尊敬的 TI

此设备的最大工作连接温度是多少?

只要不超过最大工作接线温度,本设备是否可以在工作温度+85°C 以上时使用,不会造成损坏。

此致,

克里斯托弗·海斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C;请参阅 [常见问题解答]设备的最大接点温度(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="459218" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081271/sn74aup2g14-max-operation-junction 温度"]只要不超过最大工作连接温度,该设备是否可以在+85°C 的工作温度以上使用,不会损坏。

    从逻辑上讲,我们认为这两个条件是对设备操作的单独限制, 也就是说,您可以在高达85C 的环境温度下操作设备,并且可以在高达150C 的结点温度下操作设备,但我们不保证在高于85C 的环境温度或结点温度高于150C 的情况下操作设备。

    违反任一条件意味着数据表规格不再有效。

    显而易见,SN74AUP2G14很可能会继续工作,直到接线温度达到150C,但我没有数据可以显示该温度下的工作能力或可靠性。