This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:结点温度

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081192/cd14538b-junction-temperature

部件号:CD14538B

此零件号 为 CD14538BPWR 的最小和最大接线温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,

    最大结点温度等于最大存储温度 Tstg (最大)。 因此,该部件的最大结温为150℃。 有关 详细信息,请参阅此常见问题解答。

    最低接线温度等于最低环境工作温度 TA。 在这种情况下,最小结点温度等于-55℃。

    此致,

    塞巴斯蒂安