大家好,
我有两种不同的电流分流监控 IC 可供选择,如下所示。 我当时认为第2位最适合选择,更准确的想法是什么?
如果成本或验收不是问题,哪种 IC 最适合使用,为什么? 低输入偏移电压是否更好?
1.INA213AIDCKR -->最大输入偏移电压(mV)=0.1/5V
2.INA215AIDCKT-->最大输入偏移电压(mV)= 0.06/5V
谢谢,
WJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我有两种不同的电流分流监控 IC 可供选择,如下所示。 我当时认为第2位最适合选择,更准确的想法是什么?
如果成本或验收不是问题,哪种 IC 最适合使用,为什么? 低输入偏移电压是否更好?
1.INA213AIDCKR -->最大输入偏移电压(mV)=0.1/5V
2.INA215AIDCKT-->最大输入偏移电压(mV)= 0.06/5V
谢谢,
WJ
WJ 您好,
感谢您提出问题并使用 E2E 论坛!
一般来说,要重复克莱门斯所说的话,输入偏移电压越低,通常会越好,因为这会减少系统中的错误并导致更准确的测量结果。 但是,对于哪种设备更适合您的系统,您需要考虑的设备之间还有其他差异。
INA213和 INA215之间的增益差别不大(50 V/V 与75 V/V),这将改变您的测量能力的动态范围。
以及带宽(INA213是 INA215的两倍)。
最后,INA213的噪声也比 INA215小。
因此,如果偏移是您最大的问题,并且您可以围绕带宽和噪音进行设计,那么 INA215将是您的最佳选择。 如果您需要额外的带宽并希望限制系统中的噪音,请选择 INA213。
如果您有任何其他问题,请告知我们。
路易