This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:系列电阻实施

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080874/txb0108-series-resistance-implementation

部件号:TXB0108
“线程”中讨论的其它部件: TXB0304TXB0302

我计划使用 TXB0108来实现高速 QSPI 接口。 由于已存在4千欧,因此在输入/输出上使用串联电阻器(<49.9欧姆)是否存在任何问题? 我正在计划使用串联电阻来帮助减少任何过冲/反射或任何其他 SI 问题。

谢谢

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫,

     这没有问题,但它将有效地限制速度。 我通常会看到100 MHz 以上的 QSPI,这已经超出了该设备的能力范围。 更快的版本是 TXB0304 (4通道),但您必须使用2个通道来支持所需的6个通道(或使用2通道的 TXB0302)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在计划运行大约25MHz 的 QSPI。  

    此外,我还看到了其他一些论坛帖子,其中有两个 TXB0108系列? QSPI 接口将从一张卡遍历另一张卡。 我们将 TXB0108用作两侧的缓冲器(无电压电平转换)。 其他帖子所表示的输出驱动器太弱,无法驱动输入。 是否有另一个部件建议用于这种情况,或者是否有一个实施可以使用此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能缓冲双向信号(除非您也有方向信号)。

    对于长电缆上的 QSPI,没有合适的解决方案。 您必须选择完全不同的协议。