This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:所需电流

Guru**** 2943690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080764/sn74lv541a-required-current

部件号:SN74LV541A
“线程”中讨论的其它部件:TPS3700,

大家好,团队

Vcc 需要多少电流容量?

我正在考虑是否可以由 TPS3700的输出(40mA)驱动。

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu - San,

    我认为 TSP3700根本不能输出电流-它具有漏极开路输出,并且数据表中没有列出任何正极驱动电流。

    -

    对于 SN74LV541A 工作电流,Vcc 所需的电流将取决于设备的应用。  此外, 任何提供电源的设备都必须为逻辑设备所需的旁通电容器充电(建议使用0.1uF)。

    无负载时,SN74LV541A 的偏置要求高达20uA。 加载后,设备在输出(组合)时可根据设备的绝对最大额定值驱动最大70mA 的总电流。 每个切换事件还需要一些瞬态电流,这些电流将从旁路电容器中抽取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃里斯-桑,

    谢谢您的支持。 我理解。

    此致,

    马萨卡苏