This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:抖动,歪斜,上升时间?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080539/sn74lvc16t245-ep-jitter-skew-rise-time

部件号:SN74LVC16T245-EP

团队,

我的客户有以下问题: 我想我不清楚的部分是数据表中这些参数的哪个位置在下面提到? 我希望在谈论通过缓冲器或收发器发送时钟时看到抖动,歪斜,上升时间/下降时间等。

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与1078606有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Aaron,

    这些参数没有针对这一部分进行描述,因此我很遗憾没有提供任何信息。 与最大数据速率一样,这些参数受到系统负载电容的严重影响,因此许多客户在原型设计阶段测量这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦,  

    谢谢。  我们是否在白皮书中以家庭(LVC,AHC,AUP 等)为特征?  

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    本应用手册 可实际引用。 16245函数有与计时相关的数据,这些数据基本相同,无需水平位移。 这些数据应该非常相关。