This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入驱动电流与输出状态

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1080496/txb0108-input-drive-current-vs-output-state

部件号:TXB0108

TI 支持团队您好,

几个问题:

  1. 对于 TXB 上的任何给定输入-输出对,请考虑输入 A1被主动驱动至5V 直流且驱动大于2mA 的情况。 如果输出引脚 B1处于浮动状态,并带有 DMM,您是否希望转换后的电压仍显示在 B1上?
  2. +/-2 mA 电流要求是否滞留在片上缓冲器的内部电路中? 或者,此规范是指 输出引脚上的外部设备必须吸收的电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括我所指的2mA 要求的图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输出引脚 B1不浮动;TXB 将其驱动至 VCCB

    两侧的输出始终处于活动状态,但它们通过4 kΩ 电阻器,以允许外部设备超控电压。 只有当输出缓冲器尚未切换到正确的电压时,外部设备才需要输出或接收2 mA 电流。