This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-EP:单一事件测试报告

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-EP, SN54AC14-SP, SN54AC00-DIE, SN54AC00-SP, SN54AC02-SP, SN54AC02-DIE, SN54LVC646A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082740/sn74lvc2g74-ep-single-event-test-report

部件号:SN74LVC2G74-EP
线程中讨论的其他部件: SN54AC14-SPSN54AC00-dieSN54AC00-SPSN54AC02-SPSN54AC02-dieSN54LVC646A-SP

尊敬的 TI 团队:

是否有任何报告/文档包含 SN74LVC2G74-EP 的单个事件影响信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tolgahan 您好,

    不,我担心我们没有该设备的辐射数据。

    逻辑产品组合中只有6台设备具有辐射信息(千个):

    SN54AC14-SP

    SN54AC00-SP, SN54AC00-Die

    SN54AC02-SP, SN54AC02-Die

    SN54LVC646A-SP

    'AC00器件具有 TID 和 SEL,额定值为100 krad 和86 MeV-cm^2/mg,其它器件的额定值仅为 TID 50 krad。

    此致,

    塞巴斯蒂安