This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:备用部件号

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082975/sn74ahc1g08-alternate-part-number

部件号:SN74AHC1G08

您能否为该部件号 SN74AHC1G08DBVR 建议任何具有类似功能的替代部件号,这些部件号将在环境温度范围为-46摄氏度到136摄氏度之间时工作,并且最大交叉点温度应大于或等于160摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是对高于125°C 的所有逻辑设备的搜索: ti.com/logic-voltage-translation/products.html#p1192=-46;136
    (闪存并不是真正的逻辑设备。)

    最好的办法是使用125°C 设备,设计电路以应对更差的电气特性,并在性能下降到不良之前定期更换芯片。 (没有保证。 你是靠自己的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,

    遗憾的是,我们的产品组合中没有在该温度范围内运行的备用设备。 在绝对最高额定值之外操作此设备可能会导致设备永久性损坏。  绝对最大额定值并不意味着设备在这些条件下或 在建议的工作条件下列出的条件以外的任何其他条件下可以正常工作

    此致,

    塞巴斯蒂安