This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A-Q1:允许5V 电源?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC00A-Q1, SN74AHC00, SN74LVC1G00, SN74AHC00-Q1, SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082845/sn74lvc00a-q1-5v-supply-allowed

部件号:SN74LVC00A-Q1
线程中讨论的其他部件: SN74AHC00, SN74LVC00, SN74LVC1G00, ABS, SN74AHC00-Q1, SN74LVC1G97-Q1

您好,Team,

根据数据表建议的 Vmax =3.6V 和所有通道的最大电流=50mA,正确吗?

如果应用5V 电源并将每个通道的电流降至9mA,则会导致相同的功率消耗。 是否可以在这些条件下使用该部件,而不会出现任何可靠性问题?

谢谢,致以诚挚的问候,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    本设备的建议电源电压高达3.6V。 可以在更高的电压下工作,但会降低可靠性,因为所有数据表规格都是使用高达3.6V 的电压进行测试的。 我建议使用 SN74HCS00-Q1。 此设备支持高达6V 的电源,每个通道可处理高达35mA 的电流。

    此致,

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,我猜 SN74LVC00A-Q1的3.6V 限值是功耗。 因此,如果使用3.6V 和50mA 的最大电流,则 IC 的电流为180mW。 如果我在5V 的电源电压下将电流降低到每个通道<=9mA,我会计算出符合··上述功率限制的4 9mA 5V =180mW。

    请问您 ,这一假设和计算是否正确?

    谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,这与功耗无关。 增加电源电压实际上会降低 VOL,从而导致设备内部的电源耗散。

    如果您超过了建议的任何工作条件,则不保证有任何电气特性。 另请参阅链接的问题。

    为什么要使用 LVC 设备? 您尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,克莱门斯, 这是功能安全应用的一部分,当电源关闭时,输入信号可能会保持在高(5V)水平。 据我所知 ,SN74HCS00 和 SN74AHC00不允许这样做,对吗?  

    LVC 是唯一一个允许 Vin 为更大 Vcc 的系列,对吗? 为什么为 Vcc=1.65...5.5V 指定 SN74LVC1G00,但 SN74LVC00仅为3.6V,而两者的最大 ABS 额定值均相同,最高可达6.5V?  

    当将每个通道的输出电流限制为最大1mA 时,我非常确信它不会影响可靠性。

    谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC 输入具有过电压容限;SN74AHC00-Q1正是您想要的。 如果您需要的安全门少于四个,请考虑 SN74LVC1G97-Q1。

    绝对最大额定值将告诉您设备不会损坏的位置。 建议的工作条件告诉您设备将在哪里正常工作。 大型 LVC 设备未指定为5 V,因为它们在5 V 时无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯!