This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:当该芯片设计为 RC 振荡器?时,应注意哪些参数

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, SN74HCS04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083458/sn74hc04-what-parameters-should-be-paid-attention-to-when-this-chip-is-designed-as-an-rc-oscillator

部件号:SN74HC04
“线程 :SN74HCS04”中讨论的其它部件

你好,团队

使用 SN74HC04设计   非门 振荡器时,应注意哪些参数?

谢谢  

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt Ω/Δv Ω 限制。 换言之,请改用 SN74HCS04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathew,

    克莱门斯在 SN74HC04  Δv 中指出,您必须满足“Δt”/“”要求。 SN74HCS04 更适合此应用,它具有不需要输入转换的施密特触发输入。 输出响应的信号也会更清晰一些。  

    此致,

    塞巴斯蒂安