This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT374:逻辑论坛

Guru**** 2976710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082886/cd74hct374-logic-forum

部件号:CD74HCT374

IC 上的日期代码在哪里,以及如何 解密。 例如,我的前一行 是6BAPR5K  E4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    由于假冒问题,我们无法分享设备上代码的含义。 我能为您提供什么具体帮助吗?  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sebastian

    是的,我需要你的帮助。 因为我有几个 CD74HCT374E。 我们公司从 Mouser 和 Digi-Key 购买的包装材料没有日期代码。 我们 要求我们使用的 IC 的使用年限不得超过2年。 这就是我与你联系的原因。此外,我忘了提到零件的来源。    

    谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    让我在上午研究一下这件事,我会再回来的。

    谢谢,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    非常感谢你的帮助。 我真的很感激。  

    谢谢你,

    桑森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    对于第一台提供日期代码的设备,它们是在2016年制造的,因此不符合您的要求。 遗憾的是,对于没有日期代码的设备,我无法帮助跟踪来源。 您必须将订单追溯到 Mouser/Digi-key 以获取更多信息。  

    此致,

    塞巴斯蒂安