This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:入力电圧 Ω

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083397/sn74alvc244

部件号:SN74ALVC244

こんにちは

SN74ALVC244のデータシートについて质问があります。
绝対定格のVi,Voの注意书きとして书かれている下记について详しく教えてください。
「(2)如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入负电压和输出电压额定值。」

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hyuga,

     在     I/O 上,VI 的电流可以低于-0.5 V,VO 的电流可以达到 VCC+ 0.5V,电流小于50mA。  但是,绝对最高额定值并不意味着设备在这些条件下或 在建议的工作条件下列出的条件之外的任何其他条件下可以正常工作

    如果在 建议的工作条件之外短暂操作 ,但在 绝对最高额定值范围内,设备可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。  以这种方式操作设备可能会影响设备的可靠性,功能,性能,并缩短设备的使用寿命。

    此致,

    塞巴斯蒂安