This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:入力电圧 Ω

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083402/sn74alvc244

部件号:SN74ALVC244

こんにちは、私はSN74ALVC244データシートについて质问があります。绝対评価を持つViとVoの注意书きとして书かれた以下の详细を教えてください。「(2)入力と出力の电流定格が観测された场合、入力负电圧と出力电圧の定格を超える可能性があります。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过任何一个绝对最大额定值,设备可能会损坏。

    但 VI/VO 限制是一个例外:如果您的电路将电流限制在50 mA 以下,则允许您施加低于−0.5 V 或高于 VCC + 0.5 V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hyuga,

    正如克莱门斯所言 ,VI 的电   流可以低于-0.5 V,VO 的电流可以达到 VCC+ 0.5V,而 I/O 的电流小于50mA。  但是,绝对最高额定值并不意味着设备在这些条件下或 在建议的工作条件下列出的条件之外的任何其他条件下可以正常工作

    如果在 建议的工作条件之外短暂操作 ,但在 绝对最高额定值范围内,设备可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。  以这种方式操作设备可能会影响设备的可靠性,功能,性能,并缩短设备的使用寿命。

    此致,

    塞巴斯蒂安