This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:用于 SDIO2.0的 SN74AXT245

Guru**** 2534370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082899/sn74axc8t245-sn74axc8t245-used-for-sdio2-0

部件号:SN74AXC8T245

您好,

我正在研究 用于 SDIO2.0的 SN74AXC8T245,SDIO2.0的时钟频率为50MHz。

请确认此设备是否可用于 SDIO2.0。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Seong,

    您是否能够动态更改 SDIO 通信流的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    让我们将此讨论转移到电子邮件中。

    巴西,