Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084059/txb0108-spi-communicate-issue
部件号:TXB0108您好,
我们使用 TXB0108进行 SPI 电压传输,现在,我们将 SPI 速率设置为8Mbps (数据表中的最大速率为60Mbps),输出电压异常,请参阅以下波形,请帮助查看,谢谢。