This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:50MHz 1V/3.3V 信号的电压转换解决方案

Guru**** 2507635 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083352/lsf0101-voltage-translation-solution-for-50mhz-1v-3-3v-signal

部件号:LSF0101
“线程: SN74AXC1T45”中讨论的其它部件

您好,  

我们需要对频率为50MHz 的信号进行向上转换/向下转换,从1V 到3.3V/3.3V 到1V。 我们需要严格的传播延迟才能实现。 我们一直在研究 LSF0101部分 ,但数据表并未讨论最大传播延迟。 我们如何估算?  

如果您需要其他帮助,请告诉我。

~Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一个被动开关。 请参阅 [FAQ]如何在模拟开关/多路复用器中实现近似的传播延迟和信道到信道歪斜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Raj,

    对于时钟信号,最好使用诸如 SN74AXC1T45之类的缓冲设备,该设备指定了最大 TPD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯和迪伦的回复。  

    我将了解链路,我们应该能够找出系统上的电容负载。

    SN74AXC1T45 的最大延迟非常高,我们需要<5ns 的最大延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Raj,

    明白了,我能问这个时钟是什么接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此接口类似于 RMII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Raj,

    感谢您提供的信息,如果没有其他问题,我将结束本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Raj,

    本线程中提到的两个设备是我们唯一需要支持这些特定要求的两个设备。 LSF 是一个无源开关,具有较低的支撑延迟。