This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC574A:关于输出电流...

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083811/sn74lvc574a-about-the-output-current

部件号:SN74LVC574A

尊敬的先生:

我可以问一个问题,数据表中的输出电流是针对每个信道还是针对整个信道?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是每个引脚的。 唯一的总限值是100 mA VCC/GND 的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    正如克莱门斯所说的那样,这一限制是按销钉计算的。 每个引脚都应限制为24mA,以确保设备正常运行。  

    此致,

    塞巴斯蒂安