This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:输出功能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74LVC125A, SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083450/txb0304-output-capability

部件号:TXB0304
“线程”中讨论的其它部件: SN74LVC125ASN74AUC125

您好,专家,

由于 AMD SPI 接口仅支持4英寸驱动程序长度, 因此客户需要使用 TXB0304来延长 SPI 接口的输出驱动器长度。  

如果 SPI 信号 速度是66MHz/bps 至100MHz,那么节点 TXB0304可以在这里使用吗? 如果是,输出驱动器长度的距离可以支持多长时间?

随附的设备规格。请帮助检查。

或者,如果 TXB0304不支持,建议使用更合适的解决方案。

e2e.ti.com/.../FLASH-datasheet.pdf

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲区。 (作为双向转换器,其输出故意非常弱,以允许其他设备超控电压。)

    要缓冲标准 SPI,请使用 SN74AUC125或 SN74LVC125A 等普通缓冲器(取决于电压)。
    如果不知道数据信号的当前方向,则无法缓冲双/四 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,

    两台设备(SN74AUC125或 SN74LVC125A)的信号频率如何? 它们是否可以在66MHz 至100MHz 上工作?

    由于我在数据表中没有看到此信息,您可以帮您检查它吗?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 在3.3 V 时为175 MHz。在所有高于1.2 V 的电压下,AUC 在200 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,

    还有一个问题,你说“ 如果不知道数据信号的当前方向,就无法缓冲双/四 SPI”,你能解释更多的细节吗?  

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向缓冲器必须知道哪个端是输入端,哪个端是输出端。 许多转换器(SN74xxxT245)使用单独的方向控制引脚。 使用 TXB 时,两侧的输出始终处于活动状态,但它们非常弱,无法允许其他设备超控电压;这意味着 TXB 无法增加驱动强度。