This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:reg:- TXS0102设备的 VOH 规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, TXS0102, DP83867E, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082279/txs0102-reg---voh-specification-of-the-txs0102-device

部件号:TXS0102
“线程”中讨论的其它部件: DP83867ISLSF0102

您好,

我还有一个关于在与 TI DP83867IS 以太网 phy 的 MDIO 接口上使用 TXS0102设备的查询。

根据 TXS0102数据表,它支持24 Mbps (推挽式)/2 Mbps (漏极开路)。

 

在 TI DP83867IS 数据表中,如果 MDIO IO 缓冲器开路漏极,则不会指定此值。

 kΩ DP83867IS 数据表 SNLS504C–2015年10月–2019年12月修订第27页第8.4.2节规定:“MDIO 引脚需要一个上拉电阻器(2.2 μ A),在空闲和周转期间,该电阻器会将 MDIO 拉高。”

因此,不清楚 MDIO 信号是推挽式还是漏极开路?

  • 如果您有这些信息,请告知您。

 

驱动 MDIO 接口的 RFSOC 设备支持2.5Mbps 的数据速率。 我的理解是,IT IOS 是推挽式。 因此,如果 TI DP83867IS 以太网 phy MDIO 引脚为开路漏极型,则我们可能需要评估其他级别的转换器选项以支持2.5Mbps。

  • 请告诉我们您对此的意见?

 此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP838673E 的 MDIO 输出(激活时)为推/拉。 仅当总线上的所有设备均未发射信号时,才需要上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,DP83867E 的 MDIO 输出是开路漏极。 因此,它无法以2.5 Mbps 的速度驱动 TXS。

    LSF0102是一款能够以更高速度进行翻译的设备。 但是,高速需要非常强的上拉电阻器,这会增加 DP83867IS 和控制器的实际 VOL。 (可实现的速度取决于 LSF 的总电容和波形,因此调整上拉电阻器尺寸的唯一实际方法是试验示波器。)