This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS869:SN74ALS867A 和 SN74ALS869的内部逻辑图中出现错误?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084328/sn74als869-error-in-internal-logic-diagram-of-sn74als867a-and-sn74als869

部件号:SN74ALS869

根据74ALS869的内部逻辑图,S0必须为0才能激活3输入 NAND,以及用于计数上/下模式的 ENT#和 ENP#。

但是,向上/向下计数时,输入 S0必须为1,如下功能表所示:

数据表标记为  SDAS115C–1982年12月–1995年1月修订版,可从以下网址获取:

https://www.ti.com/lit/gpn/sn74als869

有什么评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Octavi,

    感谢您的帮助。 我已将此问题添加到我们的内部跟踪系统中,以便在下次更新此数据表时进行审查。 这不会影响设备的工作方式,因此我建议您按照功能表操作设备。  

    此致,

    塞巴斯蒂安