This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:OE 引脚(启用引脚)上的下拉电阻器的最大值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084315/sn74aup1g126-maximum-value-for-the-pull-down-resistor-on-the-oe-pin-enable-pin

部件号:SN74AUP1G126

大家好,我在 电池供电的设备中使用 SN74AUP1G126,其中 OE 引脚由微控制器控制,但它将被向下拉以使缓冲区在默认情况下处于禁用状态。

OE 引脚上的下拉电阻器的最大值是多少,以保持低电阻?

其目的是避免在微控制器将高电流拉高时在电阻器中浪费高电流。

谢谢,

密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 情况下的输入泄漏电流为0.5 μ A。 因此,如果您要将下拉电阻器上的压降保持在以下(例如0.1 V),电阻器必须低于0.1 V / 0.5 µA = 200 kΩ。