This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8A-2:CMOS 现场可编程门阵列

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8AM, TIBPAL16L8-20M, PAL16L8A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084106/pal16l8a-2-cmos-field-programmable-gate-arrays

部件号:PAL16L8A-2
线程中讨论的其他部件:PAL16L8AMTIBPAL16L8-20M

大家好,团队

我们的客户正在寻找 TPC1010AFN-068I CMOS 现场可编程门阵列的替代品。 我们是否可以使用 标准高速 PAL 设备,例如 PAL16L8A-2, PAL16L8AM 或 TIBPAL16L8-20M? 如果不是,我们是否有 TPC1010AFN-068I 的替代 产品?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我们没有用于 TPC1010AFN-068I 的替换设备。 PAL 设备的支持有限,但根据您的系统要求,这些设备可以正常工作。  

    此致,

    塞巴斯蒂安