Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083399/sn74lvc1gu04-sn74lvc1gu04
部件号:SN74LVC1GU04我们正在使用 SN74LVC1GU04,对此我有一些问题:
- VCC 是否可以为5V,在元件输入处,信号电压将为2.85V?
- 3V 时的 VOH 为2.3V (最小)最大值是多少?
- 2.3V 时的 VOH 为1.9V (最小值)最大值是多少?
- 在第一页中,它写道“输入接受5.5 V 的电压”是否意味着它具有5.5V 的容差(这意味着我可以使用2.5V 的 VCC,输入信号可以是5.5V)?