This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS14:输入电压高于 VCC

Guru**** 2661805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14, SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084583/sn74hcs14-higher-input-voltage-than-vcc

部件号:SN74HCS14
“线程: SN74AHC14”中讨论的其它部件

您好,支持团队,

我的客户询问当 VCC5V 时 SN74HCS14是否可以接受5.5V 输入电压。 你能支持吗?

数据表“绝对最高额定值”有通知(2),如果电流保持在20mA 以下,这似乎允许 VI > VCC。 但是,“建议的工作条件”显示 VI 范围达到 VCC,这看起来不允许 VI >Vcc ...

SN74AHC14在 绝对最大额定值”上也有相同的注意事项(2),但 VI 范围最高可达5.5V,而不是 VCC,这似乎允许 VI >VCC (如果小于20mA,原因是)

谢谢,

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用 HCS 设备执行此操作时,电流将从输入流入 VCC。 (请参阅 [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?) 电流必须有限,电源必须能够吸收电流(通常情况下不是这样)。

    AHC 设备没有到 VCC 的当前路径。 (输入钳电流额定值用于负电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯-桑,您好!

    感谢您的支持。 您的意思是建议使用 AHC 设备吗? 或者,如果从输入到 VCC 的电流低于20mA,HCS 是否可以接受它们的使用?

    谢谢,

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,只需使用 AHC 设备。