This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT74:SN74AHCT74与 SN54AHCT74

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT74, SN54AHCT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085092/sn74ahct74-sn74ahct74-vs-sn54ahct74

部件号:SN74AHCT74
“线程: SN54AHCT74”中讨论的其它部件

您好,Team,

 与 SN54AHCT74组合的 SN74AHCT74数据表没有关于 SN74AHCT74计时的明确信息。

  • 对于数据表中的下述计时表,您能否确认25C 列同时适用于 SN54和 SN74部件?
  • 85C 列是否为典型值,并应用于 SN74而不是 SN54?

如果这两点正确,我会请求更新。

我很惊讶 SN74 没有明确的计时信息。

谢谢,

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,日落

    TA = 25℃适用于两个零件。 SN74的额定温度为-40°C 至85°C,因此这是典型值。  感谢您告知我们,我们将在下一次数据表更新中对此进行审查。

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。

    另一个注意事项是 f_max 单位是 ns,我假设它应该是 MHz

    我看到我分享的评论也适用于其他 SNX4AHCTxxx 设备。

    此致,

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,日落

    感谢各位的注意。 我将确保在下一次审查中也能更新。  

    此致,

    塞巴斯蒂安