This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:Q/的输出与时钟输入相同

Guru**** 1207260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084785/sn74lvc1g74-the-output-of-q-is-the-same-as-the-clock-input

部件号:SN74LVC1G74
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,我使用此芯片设计了短路保护电路。  示意图如下所示

我 对+24VM 和 GND 短路以测试功能。 但我发现 触发器无法立即生效。然后我使用示波器捕获波形。

一旦电路短路,比较器的输出就会很高,但 Q/不 会很低。 它的`s 比 CLK 高出5伏,波形也是一样的。 大约40毫秒后,压缩器再次输出高电平,并且 Q/立即变低。波形图如下所示

管座为24VM,红色为 CLK,黄色为 Q/

为什么 Q/的输出可以达到9V 以上,并且与 CLK 相同? 这种设计有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian,

    我怀疑地面不稳定。 您能否捕获 Vcc 和 GND 引脚以及 DFF 的 CLK 和 Q/引脚的波形?

    此致,

    塞巴斯蒂安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的

    蓝色为24VM,黄色为5VCC,红色为 Q/

    从短路开始,电压跳升为2V。 电压从短路上升约0.1伏,直到电路激活。

    我该如何解决这个问题?使用齐纳?

    5VCC 设计如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian,

    如果地面不稳定,齐纳无法解决问题。 由于电源未隔离,24V 对地短路可能导致电压峰值。  请提供 SN74LVC1G74上接地引脚的波形吗?

    此致,

    塞巴斯蒂安