This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC139A:VCC 输入时间

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085051/sn74lvc139a-vcc-input-time

部件号:SN74LVC139A

你好,员工

Vcc 的电源启动时间是否有限制?
如果建议 Vcc 启动时间,请告诉我。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有最长时间。 只要电源电压低于1.65 V,设备就不会损坏,但无法保证正常工作。 (当输出错误时,电路的其余部分可能会混淆。)