This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC368:锁模二极管结构

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT368, SN74AHC540, SN74LV540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084668/sn74hc368-clamp-diode-structure

部件号:SN74HC368
线程中讨论的其他部件:CD74HCT368SN74AHC540SN74LV540A

您好,

输入 ESD 保护二极管的 VF 是多少?

当电源关闭时,客户的电路可能会应用输入。
客户应考虑 CD74HCT368,但在这样做之前,应评估 HCT368的状况。

此致,

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个普通硅二极管(因此小电流为0.7 V),但其特性不能保证。

    电流将流入 VCC,并可能为连接到 VCC 的任何设备部分通电,因此这通常不是您想要的。

    我建议使用具有过压容差输入的不同设备,例如 SN74AHC540或 SN74LV540A。 (没有针脚兼容设备。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯-圣

    感谢您的回答。

    此致,

    Hiroshi