This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14-EP:对于 SN74AHC14-EP 和 SN74AHC14Q-Q1,需要在-40°C 至+85°C 条件下的 VOL 最大信息

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14-EP, SN74AHC14Q-Q1, SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084899/sn74ahc14-ep-need-the-vol-max-information-at--40-c-to-85-c-for-sn74ahc14-ep-and-sn74ahc14q-q1

部件号:SN74AHC14-EP
线程中讨论的其他部件: SN74AHC14Q-Q1SN74AHC14

您好,  

我正在尝试为我们的设计中的现有组件之一选择一种替代方案。 现有组件仅支持-40°C 至+85°C 我正在考虑 将 SN74AHC14-EP 或 SN74AHC14Q-Q1作为替代方案。  

SN74AHC14的数据表提到-40°C 至+85°C 的 VOL 最大数据为0.44V, -40°C 至+125°C 的最大数据为0.5V。

但 SN74AHC14-EP 和 SN74AHC14Q-Q1的数据表仅提及-40°C 至+125°C 的 VOL 最大值  

由于 SN74AHC14-EP 和 SN74AHC14Q-Q1是 SN74AHC14的增强型产品,   即使数据表中没有特别提到此温度范围,它们的 VOL 最大值是否限制在-40°C 至+85°C 时为0.44V? 请确认。

谢谢你,  

Komal Charan Garlapati。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komal,

    由于 EP 和 Q1部件 仅在 -40°C 至+125°C 范围内进行测试,因此我们只能保证 数据表中所测试范围的最大 VOL。 请记住,这些是最差的情况值 ,因此设备输出的电压通常会低于  所列的最大 VOL。  

    此致,

    塞巴斯蒂安