This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16244A:SN74ALVC16244A

Guru**** 2593090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC16244A, SN74AHC16244, SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085550/sn74alvc16244a-sn74alvc16244a

部件号:SN74ALVC16244A
线程中讨论的其他部件: SN74AHC16244SN74LVC16244A

您好,

在我们的内部项目中,我们使用 了 SN74ALVC16244A 非反相 SPI 缓冲器和 TPL0501-100RSER Digi pot。 请查看随附的示意图,如果有任何意见,请告诉我。 我们为 CSN 信号添加了可选的引体向上,请确认是否有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    SN74LVC16244A 或 SN74AHC16244等替代设备的价格更低。

    如果有长轨迹,请考虑添加源端接电阻器以防止振铃。 如果您使用输出较弱的 AHC 设备,这一点就不太重要。

    输出处的上拉电阻器不是必需的,因为该电路中的输出始终处于活动状态。