This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:Y 上的阻抗

Guru**** 2520220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085526/sn74lvc1g08-impedance-on-y

部件号:SN74LVC1G08

您好,
我n´t 匹配电路上的阻抗,想知道输出 Y (SN74LVC1G08DBV)上有多少阻抗...数据表中没有发现什么...所以它接近0欧姆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 VOL 和 IOL 获得最坏情况下的输出阻抗
    典型的输出阻抗约为该阻抗的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 所以要完全理解:在我的案例中,V_OL 是0.55V,I_OL 是32 mA。 我得到的阻抗大约为17欧姆-->其中一半是8.5欧姆。 这就是你的意思吗?
    为什么输出阻抗为一半?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    这种情况恰好发生了。 提供的数据表值为0.55V 是最大限制,这意味着您应该永远不会看到此设备实际输出0.55V,包括制造过程和整个温度范围内的变化。 我们通常会在对设备所有可能的变体进行测量的基础上稍微对这些规格进行频带,以避免对任何离群器设备产生任何可能的责任。

    您将发现的大多数设备的典型输出电阻约为数据表中显示的“最坏情况”值的一半。 如果您正在设计系统,最好是设计为最坏的情况,但如果您想了解“设备的性能”,则典型值更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    输出高时的情况如何...因此,在数据表中,V_OH =最小3.8V (32mA)...比我大约有118欧姆。 这是否也是计算值的一半(59欧姆)? 总之,在低电平下,我的阻抗将为8.5欧姆,在高电平上,我的阻抗将为59欧姆?

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    在高电压状态下,输出晶体管的电压为 VCC - VOH,在本例中为0.7V,电阻(最大)为21.875欧姆。 这大约是11欧姆的典型值。

    为了帮助澄清,下面是典型 CMOS 输出结构的示意图: