This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:VCCA 和 VCCB 电源电压

Guru**** 2651115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085551/sn74avc4t774-vcca-and-vccb-supply-voltage

部件号:SN74AVC4T774

大家好,团队

数据表中的典型连接如下所示。 其中 VCCA = 1.8V;VCCB = 3.3V。

如果我连接 VCCA = 3.3V,DIR = 3.3V,VCCB = 1.8V,是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KG,

    这里基本上有两个问题:

    (1) VCCA > VCCB 是否可以?

    是的。 从数据表功能说明部分:

    (2)在 VCCA = 3.3V 的情况下,DIR 输入是否可以为1.8V?

    否。控制输入必须超过2V,VCCA = 3.3V 才能被视为逻辑高。