This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:DIRTPin 的夹持电流。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085577/sn74lvcc3245a-clamp-current-for-dirpin

部件号:SN74LVCC3245A

大家好,团队

SN74LVCC3245A 是否有锁模二极管?
如果是,may 我指的是以下值?
 


此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    是的, SN74LVCC3245A 的控制输入(DIR 和 Oe\)的负极侧只有一个锁模二极管,二极管支持的最大电流为50mA。

    通道输入/输出引脚具有接地的锁模二极管和输出结构导致的 VCCx 寄生二极管,这就是为什么这些输入/输出引脚上的电压限制为 VCCx + 0.5V 的原因。