This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G126:SN74AHCT1G126能否跟踪模拟电压?

Guru**** 2502375 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085298/sn74ahct1g126-can-sn74ahct1g126-track-an-analog-voltage

部件号:SN74AHCT1G126
“线程”中讨论的其它部件:BUF602BUF634A

你(们)好,

我 想使用缓冲器来跟踪我的其中一个电路中的模拟电压。 此缓冲区是否工作,或者缓冲区是否严格为数字? 如果是后者,您能否推荐一个可以跟踪模拟电压的部件? 如果没有任何部件可以这样做,我只需要选择一个运算放大器,然后将负极端子短接到输出。 请告诉我。

谢谢,

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    此缓冲区为数字缓冲区。 我们的产品组合中没有任何可以缓冲模拟信号的部件。

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有专门的模拟缓冲器(BUF602,BUF634A),但它们基本上是运算放大器,用于不同的应用。