This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:技术讨论

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085101/txs0108e-technology-discussion

部件号:TXS0108E

尊敬的,

下图中标记的 MOS 将在右侧?的跨接边缘关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极偏压恒定(大约为 VCCA)。 当 A 或 B 处的电压过低时,开关关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关突出显示的晶体管如何工作的详细说明,请参阅以下视频系列:  

    了解 LSF 双向多电压电平转换器系列(8)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Emrys;

    另一个问题。  关于数据表中的上拉电阻的描述,我想问一下上拉电阻值开关在内部是如何实现的。 高液位和低液位稳定后是否实现开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    控制单触发电路的电路也控制电阻器值。 请注意,当检测到状态变化时,单次触发将会触发,基本上会短时间内使 I/O 引脚短路或高或低。

    因此,当从低电阻转换为高电阻时,电阻器将变为4kohm,正极单声将会触发,从而将 I/O 引脚短路到 VCCx。 当从高到低转换时,电阻器将变为40kOhm,负单声激发将会触发,从而将 I/O 引脚短路到 GND。