This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34DCR,VCCA 和 VCCB 的级别相同

Guru**** 2646365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085296/sn74aup1t34dckr-vcca-and-vccb-to-be-equal-level

您好,

我能否为 SN74AUP1T34DCR 的 VCCA 和 VCCB 两侧分配相同的电压电平或供应1V8 。 原因是 VCCB 是 VIO,VIO 是可变的,可以是 V8或3V3,因此如果它是同一个电源,它会损坏设备,否则设备将无法正常工作。 请具体说明。 谢谢

此致

奥瓦伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥瓦伊斯,你好!

    此设备有两个单独的可配置电源轨,可以在0.9V 至3.6V 的任何电压下提供。 由于电源是相互独立的,因此设备将在 两个电源的电压水平相同的情况下工作。

    此致,

    塞巴斯蒂安