This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC109:主从 JK 触发器配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4027B, CD74AC109, SN74HCS74, SN74AUP1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085266/cd74ac109-master-slave-jk-flip-flop-configuration

部件号:CD74AC109
线程中讨论的其它部件:CD4027BSN74HCS74SN74AUP1G80

尊敬的 TI 团队:

我想在生成 Clk 时使用主从 JK 触发器切换输出。 触控开关将连接在 clk 信号上,以在+ve EDGE 触发器上作为开/关开关操作。 当按下开关一次时,输出就像打开一样,下一次当再次按下开关时输出就会关闭。 为了避免“赛车”,我希望使用主从 JK FF,而“CD4027B”是一种类型,但我设计的最小供电电压为2.4V。 因此,你能建议其他的部分吗?

此外,我想知道我是否可以将“CD74AC109”配置为主从 FF,因为它是双 FF,我只使用其中一个。 需要您的指导,了解如何将其配置为作为主从 JK FF 运行。

此致,

Vinnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要处理机械开关,您不需要主从翻转。 只需使用 D 型触发器(例如 SN74AUP1G80或 SN74HCS74),然后将反向输出反馈到 D 输入。

    (不要忘记释放开关信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门斯:

    感谢您的建议。

    根据供应范围,SN74HCS74是合适的。 数据表中介绍了以下电路的应用,该应用程序具有 RC 网络,用于断开交换机的连接。 我希望这是足够的。 C1和 C3是否需要使用任何特定值?

    此外,我相信我只能使用一个翻转式接触器,并将其余的引脚连接到 GND (在从数据表确认每个引脚端接后)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinnie,

    R3和 C3的时间常数应大于您的去抖电路。 这将防止启动时出现任何错误触发。 作为起点,我会希望交换机能够在20毫秒内反弹。  

    此致,

    塞巴斯蒂安