This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:焊接 DTR 封装的建议

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085425/txu0204-recommendations-for-soldering-dtr-package

部件号:TXU0204

大家好,团队

我的客户想知道 TI 对 TXU0204DTRR 批量生产,印刷电路板设计和表面粗糙度方面的焊接建议。

 

我们能否为该零件提供 CAD/CAE 符号/印迹?  UltraLibrarian 中的 TXU0204DTRR 没有占用空间。

此致,Vsevolod。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vsevolod,

    Ultralibrarian 不是 TI 所有/控制的,因此我无法直接添加/修改该网站的内容。

    我建议客户提出要创建的零件的请求:

    根据我的经验,UltraLibrarian 团队拥有出色的客户服务,并且反应迅速。

    数据表中确实有一个布局示例,显示了我们如何建议使用该软件包进行设计:

    此外,数据表中的机械工程图具有推荐的占地面积设计:

    该设备可在标准 SMT 回流配置文件中使用。 数据表的封装选项附录页面在此处提供峰值回流温度:

    我们还有一份应用报告,详细介绍了我们建议的回流配置文件。

    MSL 额定值和回流配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    非常感谢您的详细回答!